CASE-Anweisung
Als Werte von CASE-Anweisungen müssen ganzzahlige konstante Ausdrücke verwendet werden. Mehrere durch Komma getrennte Werte können zu derselben Liste von Anweisungen führen. Die ELSE-Anweisung ist optional.
Element | Beschreibung |
|---|---|
Name | CASE ... OF ... ELSE ... END_CASE |
Bedeutung | Führt eine von mehreren Listen mit ST-Anweisungen aus. Die Auswahl erfolgt anhand eines ganzzahligen Ausdrucks. |
Syntax |
|
Beispiel
(* ST program using CASE statement *) CASE error_code OF 255: err_msg := 'Division by zero'; fatal_error := TRUE; 1: err_msg := 'Overflow'; 2, 3: err_msg := 'Bad sign'; ELSE err_msg := 'Unknown error'; END_CASE;
Rückmeldung geben