Zuweisungsdefinition

In diesem Abschnitt werden die Zuweisungssyntax und Beispiele für die ST-Sprache (Strukturierter Text) beschrieben. Bei dem Ausdruck kann es sich um einen Aufruf einer Funktion handeln.
Eigenschaften von Zuweisungsanweisungen
Element
Beschreibung
Name
:=
Bedeutung
Weist einem Ausdruck eine Variable zu.
Syntax
<variable> := <any_expression> ;
Operanden
Die Variable muss eine interne oder Ausgabevariable sein und der Ausdruck muss denselben Typ aufweisen.

ST-Beispiele

(* ST program with assignments *) (* variable <<= variable *) bo23 := bo10; (* Variable <<= expression *) bo56 := bx34 OR alrm100 & (level >= over_value); result := (100 * input_value) / scale; (* assignment with function call *) limited_value := min (16, max (0, input_value) );
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal