Code-Ausschnitt einfügen
Code-Ausschnitte sind vordefinierte Codeblöcke, die in ein Programm mit strukturiertem Text eingefügt werden.
So fügen Sie einen Code-Ausschnitt ein
- Platzieren Sie den Cursor im Sprach-Editor für strukturierten Text an der Stelle, an der Sie einen Ausschnitt einfügen möchten.
- Geben Sie das Schlüsselwort für den Codeausschnitt ein und wählen Sie dann den Codeausschnitt aus der Eingabeaufforderungsliste aus oder wählen Sie dieTabulatortasteaus.Sie können einen Ausschnitt auch per Drag & Drop ausToolboxziehen oder darauf doppelklicken, um es an der Position des Cursors im Sprach-Editor einzufügen.

- Geben Sie die Parameter für die Ausschnitte ein.
Rückmeldung geben