Wechseln zu einem Strompfad im Kontaktplan-Editor

Verwenden Sie das Dialogfeld
Gehe zu Strompfad
im Kontaktplan-Editor, um schnell zu einem bestimmten Strompfad innerhalb der Programmorganisationseinheit eines Kontaktplans zu springen.
So wechseln Sie zu einem Strompfad im Kontaktplan-Editor
  1. Wählen Sie im Kontaktplan-Editor das Symbol „Gehe zu Strompfad“ aus, um
    Gehe zu Strompfad
    zu öffnen.
  2. Geben Sie in
    Gehe zu Strompfad
    die Strompfadnummer ein, oder verwenden Sie die Pfeiltasten (Symbol des Dreiecks nach oben oder Symbol im Dreieck nach unten), um die gewünschte Strompfadnummer auszuwählen.
  3. Wählen Sie
    Los
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal