Einen Strompfad zum Kontaktplan-Programm hinzufügen

Strompfade sind grafische Komponenten von KOP-Programmen und stellen eine Gruppe von Stromkreiselementen dar, die zur Aktivierung einer Spule führen.
So fügen Sie einen Strompfad zum Kontaktplan-Programm hinzu
  • Gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
    • Ziehen Sie in der
      Toolbox
      Schaltfläche „Strompfad hinzufügen“ an eine gültige Position im Sprach-Editor.
      Ein grüner Punkt, der den gültigen Ablageort angibt gibt an, dass dieser gültige Ablageort gültig ist.
    • Klicken Sie im KOP-Sprach-Editor mit der rechten Maustaste auf den Strompfad
      Beenden
      und wählen Sie dann
      Element hinzufügen
      aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal