Anweisungsblock zum Kontaktplan-Programm hinzufügen

Ein Anweisungsblockelement für Kontaktpläne (KOP) ist ein IEC 61131-3-konformes Funktionselement in einem KOP-Programm.
Bei einem KOP-Anweisungsblock kann es sich um eine Funktion, einen Funktionsblock, einen benutzerdefinierten Funktionsblock oder einen Operator handeln.
Voraussetzungen
  • Erstellen Sie einen Anweisungsblock.
So fügen Sie einen Anweisungsblock zum Kontaktplan-Programm hinzu
  1. Geben Sie in
    Toolbox
    in das Feld
    Suchen
    den Namen des Anweisungsblocks ein.
  2. Ziehen Sie den Anweisungsblock an eine gültige Position.
    Ein grüner Punkt, der den gültigen Ablageort angibt gibt an, dass dieser gültige Ablageort gültig ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal