Kontaktplan-Verzweigung hinzufügen
In einer Verzweigung platzierte Anweisungen weisen die Programmorganisationseinheit (POE) an, Folgendes zu verwenden:
- Anweisung im Strompfad
- Anweisung in einer Verzweigung
- Anweisung in einer Verzweigungsebene
- Anweisung in der nächsten Verzweigungsebene
So fügen Sie eine Kontaktplan-Verzweigungsebene hinzu
- Ziehen Sie die Schaltfläche
in Toolboxan eine gültige Position.
gibt an, dass diese Position gültig ist.
Rückmeldung geben