Kontaktplan-Verzweigungsebene hinzufügen

Anweisungen, die in einer Verzweigungsebene platziert wurden, weisen die Programmorganisationseinheit an, die Anweisung in der aktuellen Verzweigungsebene oder die Anweisungen in anderen Verzweigungsebenen auszuführen.
So fügen Sie eine Kontaktplan-Verzweigungsebene hinzu
  • Ziehen Sie in
    Toolbox
    Schaltfläche "Parallelen Strompfad hinzufügen" an eine gültige Position, um einen parallelen Strompfad hinzuzufügen.
    Ein grüner Punkt, der den gültigen Ablageort angibt gibt an, dass dieser gültige Ablageort gültig ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal