Ausführungsregeln

Die Ausführung einer Steueranwendung für eine Ressource durchläuft acht Hauptschritte innerhalb einer Schleife. Die Dauer dieser Schleife gibt die Zyklusdauer der Ressource an.
  1. Scannen von Eingabevariablen
  2. Verwenden gebundener Variablen
  3. Ausführen von Programmorganisationseinheiten (POE)
  4. Erstellen gebundener Variablen
  5. Ausgeben von Ausgabevariablen
  6. Speichern beibehaltener Werte
  7. Verarbeiten von IXL-Nachrichten
  8. Standbymodus bis zum nächsten Zyklus
Ausführungsregeln
Diagramm, das den Ausführungsprozess einer Steueranwendung für eine Ressource zeigt
Wenn Bindungen definiert sind, werden Variablen, die von einer Ressource verwendet wurden, nach dem Scannen der Eingaben aktualisiert, und die für andere Ressourcen erstellten Variablen werden vor der Aktualisierung der Ausgaben gesendet.
Wenn eine Zyklusdauer angegeben ist, wartet eine Ressource, bis diese Zeit vergangen ist, bevor mit der Ausführung eines neuen Zyklus begonnen wird. Die Ausführungsdauer der POE variiert je nach Anzahl der aktiven Schritte in SFC (sequentielles Funktionsdiagramm)-Programmen und -Anweisungen wie z. B. Jumps, IFs und Returns. Überschreitet ein Zyklus die angegebene Zeit, führt die Schleife die Ausführung des Zyklus fort, setzt jedoch ein Überlauf-Flag. In diesem Fall wird die Anwendung nicht mehr in Echtzeit ausgeführt.
Ist keine Zyklusdauer angegeben, führt eine Ressource alle Schritte in der Schleife aus und startet sofort einen neuen Zyklus.
Alle vom E/A-Scan gesteuerten digitalen Ausgangsvariablen werden beim Einschalten oder beim Wechseln in den Betriebsmodus gelöscht.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal