MOVE
Die MOVE-Anweisung weist den Eingangswert (i1) dem Ausgang (o1) zu.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Verwenden Sie für strukturierte Textprogramme den „Gleich (=)“-Operator statt MOVE.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.MOVE

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
| |
i1 | Eingang | BOOL DINT REAL TIME STRING SINT USINT INT UINT UDINT | LINT ULINT DATE LREAL BYTE WORD DWORD LWORD | Eingabe und Ausgabe müssen denselben Datentyp haben. |
o1 | Ausgang | BOOL DINT REAL TIME STRING SINT USINT INT UINT UDINT | LINT ULINT DATE LREAL BYTE WORD DWORD LWORD | Eingabe und Ausgabe müssen denselben Datentyp haben. |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. | |
MOVE-Beispiele
Beispiel für ein MOVE-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen MOVE-Kontaktplan

(* ST equivalence: *) ao23 := ai10;
Rückmeldung geben