IP-Konfigurationen in Controller B validieren
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Richtigkeit der IP-Einstellungen in Controller B zu überprüfen.
So validieren Sie die IP-Konfigurationen in Controller B
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Controller-Arbeitsbereich zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-Struktur die OptionEthernetaus.
- Überprüfen Sie auf der Ethernet-Portkonfigurationsseite, ob die IP-Adresseinstellungen korrekt sind und den Angaben in der folgenden Tabelle entsprechen.IP-Konfigurationen für Controller BIP-KonfigurationsoptionWertIP-Adresse192.168.1.19Subnet-Maske255.255.255.0Gateway-Adresse192.168.1.1
Die IP-Adress-Optionen auf Ihrer Konfigurationsseite „Controller“ ähneln denen in der folgenden Abbildung:

Rückmeldung geben