Einen EQ-Operator und eine Spule hinzufügen
Die Anweisung "Gleich" löst bei erfolgreicher Datentypkonvertierung das Schreiben eines Werts aus. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um einen EQ-Operator (=), Variablen und eine Spule hinzuzufügen.
So fügen Sie einen EQ-Operator und eine Spule hinzu
- Fügen Sie einen zweiten Strompfad mit einer der folgenden Optionen hinzu:
- Ziehen Sie in derToolboxdie
an die Stelle unter dem ersten Strompfad. - Wählen Sie den ersten Strompfad aus und drücken Sie dannAlt+Umschalt+R.
- Fügen Sie einen EQ-Operator mit einem der folgenden Schritte hinzu:
- Geben Sie inToolboxin das FeldSuchenden TextEQein und ziehen Sie dann das Element an eine gültige Position auf dem zweiten Strompfad.
- Wählen Sie den zweiten Strompfad aus und doppelklicken Sie dann inToolboxaufEQ.
- Fügen Sie EQ-Variablen hinzu.
- Klicken Sie im Kontaktplan-POE mit der rechten Maustaste auf die Variable und wählen Sie dannVariable auswählenaus.
- Weisen Sie in der Variablenauswahl Variablen gemäß der folgenden Tabelle zu.Variablenparameter und -namenParameterVariablennamei1COPstsi21
- Fügen Sie eine Spule zum EQ-Operator hinzu.
- Geben Sie inToolboxim FeldSuchenden TextOTEein und ziehen Sie das Element rechts neben den EQ-Operatorausgang auf dem zweiten Strompfad.
- Klicken Sie auf dem zweiten Strompfad mit der rechten Maustaste auf dasOTE-Element und wählen Sie dannNeue Variableaus.
- Geben Sie unterNeue Variableden VariablennamenWriteValueein und wählen Sie dannErstellen.
Der zweite Strompfad Ihres Kontaktplan-Programms für den MSG_CIPGENERIC-Nachrichtenaustausch ähnelt dem in der folgenden Abbildung:
Rückmeldung geben