Hinzufügen eines COP-Funktionsblocks, Variablen und eines Kontakts (MSG_CIPSYMBOLIC)

Die COP-Anweisung dient dazu, die von Ihnen eingegebenen Daten in den Zieldatentyp zu konvertieren, damit die Daten mit der Controller-Variable kompatibel sind.
So fügen Sie einen COP-Funktionsblock, Variablen und einen Kontakt hinzu (MSG_CIPSYMBOLIC)
  1. Fügen Sie einen Controller hinzu.
    1. Wählen Sie im
      Projekt-Organizer
      die Option
      Neues Gerät
      aus.
    2. Aktivieren Sie unter
      Gerät hinzufügen
      das Kontrollkästchen neben dem 2080-L50E-48QVB-Controller.
    3. Geben Sie unter
      Auswahl
      den Namen für den Controller ein und wählen Sie dann
      Hinzufügen
      aus.
  2. Fügen Sie ein Kontaktplan-Programm hinzu.
    1. Erweitern Sie im
      Projekt-Organizer
      den Controllerknoten.
    2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
      Programme
      und wählen Sie dann
      Neues Programm
      aus.
    3. Geben Sie unter
      Neues Programm
      in das Feld
      Name
      den Namen
      CIPSymbolicMessage
      ein.
    4. Stellen Sie sicher, dass der Programmtyp
      Kontaktplan
      ist.
    5. Wählen Sie
      Erstellen
      aus.
  3. Fügen Sie einen COP-Funktionsblocks hinzu.
    1. Doppelklicken Sie im
      Projekt-Organizer
      auf
      CIPSymbolicMessage
      , um das Programm zu öffnen.
    2. Geben Sie in
      Toolbox
      im Feld
      Suchen
      den Wert
      COP
      ein und ziehen Sie den Funktionsblock dann im Sprach-Editor an eine gültige Position oder doppelklicken Sie auf
      COP
      , um ihn zum Sprach-Editor hinzuzufügen.
  4. Fügen Sie COP-Variablen und Anfangswerte hinzu.
    1. Doppelklicken Sie im
      Projekt-Organizer
      unter dem erstellten Programm auf
      Lokale Variablen
      .
    2. Fügen Sie im Raster für lokale Variablen gemäß der folgenden Tabelle hinzu.
      COP-Variablen und Anfangswerte
      Parameter
      Variablenname
      Datentyp
      Src
      ValueToWrite
      Array UDINT
      Anfangswert: 987654321
      SrcOffset
      0
      UINT
      Dest
      A_Data
      Array USINT
      DestOffset
      0
      UINT
      Length
      4
      UINT
      Swap
      TRUE
      BOOLEAN
      STS
      COPsts
      Array UINT
  5. Erstellen von Arrays.
    1. Doppelklicken Sie für „ValueToWrite“ auf
      Dimension
      und ändern Sie die Arraygröße auf [1..1].
    2. Doppelklicken Sie für „A_Data“ auf
      Dimension
      und ändern die Arraygröße auf [1..4].
  6. Fügen Sie einen Kontakt hinzu.
    1. Geben Sie in
      Toolbox
      im Feld
      Suchen
      den Text
      XIC
      ein.
    2. Ziehen Sie in
      Toolbox
      das XIC-Element links neben den COP-Funktionsblockeingang auf dem ersten Strompfad.
    3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das XIC-Element und wählen Sie dann
      Neue Variable
      aus.
    4. Geben Sie unter
      Neue Variable
      den Variablennamen
      Convert_Data
      für das XIC-Element ein und wählen Sie dann
      Erstellen
      aus.
Der erste Strompfad Ihres Kontaktplan-Programms für MSG_CIPSYMBOLIC-Nachrichtenübertragung ähnelt dem in der folgenden Abbildung:
So sieht der erste Strompfad einer MSG_CIPSYMBOLIC-Nachrichtenaustausch aus
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal