Hinzufügen eines Kontakts und einer Spule
Verwenden Sie die folgenden Schritte, um eine Spule und einen Kontakt zur MSG_CIPGENERIC-Anweisung hinzuzufügen, die Kataloginformationen in einen von Menschen lesbaren String konvertiert.
So fügen Sie einen Kontakt und eine Spule hinzu
- Geben SieXICin das Feld „Suche“ vonToolboxein.
- Ziehen Sie inToolboxdas XIC-Element links neben den MSG_CIPGENERIC-Funktionsblockeingang auf dem ersten Strompfad.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das XIC-Element und wählen Sie dannNeue Variableaus.
- Geben Sie unterNeue Variableden VariablennamenGet_Catalogfür das XIC-Element ein und wählen Sie dannErstellenaus.
- Geben SieOTEin das Feld „Suche“ vonToolboxein.
- Ziehen Sie inToolboxdas OTE-Element rechts neben den MSG_CIPGENERIC-Funktionsblockausgang auf dem ersten Strompfad.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das OTE-Element und wählen Sie dannNeue Variableaus.
- Geben Sie unterNeue Variableden VariablennamenConvert_Stringfür das OTE-Element ein und wählen Sie dannErstellenaus.

Rückmeldung geben