Nachrichtenausführungsprozess (Strompfad = TRUE)

Im Prozessdiagramm werden die Meldungsanweisungsereignisse beschrieben, die auftreten, wenn die Strompfadbedingung „True“ ist.
Meldungsausführungsprozess
Prozessdiagramm mit Veranschaulichung des Nachrichtenausführungsprozesses, wenn die Strompfadbedingung „True“ ist
  • Com-Warteschlange: Meldungsanforderungen, die zur Com-Warteschlange hinzugefügt wurden, wird ein Puffer zugewiesen. Sie werden von der Kommunikationsaufgabe verarbeitet. Die Größe der Warteschlange beträgt maximal 4.
  • Warteschlange: Meldungen, die nicht zur Com-Warteschlange hinzugefügt werden können, werden zur Warteschlange hinzugefügt und zu einem späteren Zeitpunkt verarbeitet. Für die Warteschlange besteht keine Größenbeschränkung.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal