Nachrichtenausführung-Timing-Diagramm (Strompfad = FALSE)
In der folgenden Tabelle werden die Nachrichtenzustände und der Bitstatus für jeden Ausführungsschritt im Timing-Diagramm ermittelt, wenn der Strompfadzustand während der Ausführung zu FALSE wechselt.
Schritt | Meldungsbeschreibung | Bitstatus |
|---|---|---|
1 | Strompfadzustand wird TRUE. Nachrichtenausführung ist aktiviert. | EN-Bit wurde festgelegt. Alle anderen Bits werden gelöscht. |
2 | Strompfadzustand wird FALSE. Nachrichtenausführung wird fortgesetzt. | |
3 | Nachrichtenpuffer wurde abgerufen. Zu diesem Zeitpunkt werden die Eingabedaten (d.h. Datenparameter zum Schreiben von Nachrichten) zur Übertragung kopiert. Später an den Eingabedaten vorgenommene Änderungen werden nicht in der übertragenen Nachricht reflektiert. | EW-Bit wurde festgelegt. |
4 | Nachrichtenübertragung beginnt. | EW-Bit wurde gelöscht. ST-Bit wurde festgelegt. |
5 | Nachrichtenantwort wurde empfangen. | ST-Bit wurde gelöscht. DN-Bit wurde gesetzt. |
6 | Nachricht wird nach Schritt 5 erneut gescannt. | EN-Bit wurde gelöscht. |
Timer-Diagramm für (Strompfad = FALSE)
Timing-Diagramm, wenn die Strompfadbedingung „False“ ist

Rückmeldung geben