Nachrichtenausführungs-Timing-Diagramm (Fehler bei der PCCC-Konfiguration)

In der folgenden Tabelle werden die Nachrichtenzustände und der Bitstatus für jeden Ausführungsschritt beschrieben, die im Timing-Diagramm ermittelt werden, wenn während der Ausführung ein PCCC-Konfigurationsfehler auftritt.
Meldungszustände und Bitstatus beim Auftreten eines PCCC-Konfigurationsfehlers
Schritt
Meldungsbeschreibung
Bitstatus
1
Strompfadzustand wird TRUE. Nachrichtenausführung ist aktiviert.
EN-Bit wurde festgelegt.
2
Nachrichtenpuffer wurde abgerufen.
EW-Bit wurde festgelegt.
3
In PCCCCfg sind ungültige Elemente vorhanden.
ER-Bit wird auf 1 gesetzt, bevor ST-Bit auf 1 gesetzt wird.
EW- und ST-Bits verändern sich nicht.
4
Wenn Strompfadzustand FALSE wird.
EN-, EW- und ER-Bits werden zurückgesetzt.

Diagramm der Fehlerbedingung

Fehlerbedingung, wenn die Anzahl der Elemente in PCCCCfg in eine ungültige Zahl 17 geändert wird.
Diagramm mit Veranschaulichung der Fehlerbedingung, wenn die Anzahl der Elemente in PCCCCfg in eine ungültige Zahl 17 geändert wird
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal