Nachrichtenausführungs-Timing-Diagramm (Nachricht wird abgebrochen)
In der folgenden Tabelle werden die Nachrichtenzustände und der Bitstatus für jeden Ausführungsschritt beschrieben, die im Timing-Diagramm ermittelt werden, wenn eine Nachricht abgebrochen wird.
Schritt | Meldungsbeschreibung | Bitstatus |
|---|---|---|
1 | Strompfadzustand wird TRUE. Nachrichtenausführung ist aktiviert. | EN-Bit wurde festgelegt. Alle anderen Bits werden gelöscht. |
2 | Nachrichtenpuffer wurde abgerufen. | EW-Bit wurde festgelegt. |
3 | Ausführung der Nachricht wird abgebrochen. | ER-Bit wurde festgelegt. EW- und ST-Bits verändern sich nicht. |
4 | Strompfadzustand wird FALSE. | EN-Bit wurde gelöscht. |
5 | Strompfadzustand wird TRUE. | Der Abbrechen-Eingang wird gelöscht. Der Funktionsblock beginnt mit der Ausführung. |
Timing-Diagramm, wenn die Meldung abgebrochen wird
Timing-Diagramm, wenn die Meldung abgebrochen wird

Rückmeldung geben