Nachrichtenausführungs-Timing-Diagramm (Strompfad = TRUE)
In der folgenden Tabelle werden die Nachrichtenzustände und der Bitstatus für jeden Ausführungsschritt im Timing-Diagramm ermittelt, dabei bleibt der Strompfadzustand „True“.
Schritt | Meldungsbeschreibung | Bitstatus |
|---|---|---|
1 | Strompfadzustand wird TRUE. Nachrichtenausführung ist aktiviert. | EN-Bit wurde festgelegt. Alle anderen Bits werden gelöscht. |
2 | Der Nachrichtensteuerungspuffer wird abgerufen. Zu diesem Zeitpunkt werden die Eingabedaten (d.h. Datenparameter zum Schreiben von Nachrichten) zur Übertragung kopiert. Später an den Eingabedaten vorgenommene Änderungen werden nicht in der übertragenen Nachricht reflektiert. | EW-Bit wurde festgelegt. |
3 | Nachrichtenübertragung beginnt. | EW-Bit wurde gelöscht. ST-Bit wurde festgelegt. |
4 | Nachrichtenantwort wurde empfangen. | ST-Bit wurde gelöscht. DN-Bit wurde gesetzt. |
5 | Strompfadzustand wird FALSE. | EN-Bit wurde gelöscht. |
Timing-Diagramm für (Strompfad = TRUE)
Timing-Diagramm für (Strompfad = TRUE)

Rückmeldung geben