Nachrichtenausführungsprozess (Fehler)
In der folgenden Tabelle werden die Nachrichtenzustände und der Bitstatus für jeden Ausführungsschritt beschrieben, die im Timing-Diagramm ermittelt werden, wenn während der Ausführung ein Fehler auftritt.
Schritt | Meldungsbeschreibung | Bitstatus |
|---|---|---|
1 | Strompfadzustand wird TRUE. Nachrichtenausführung ist aktiviert. | EN-Bit wurde festgelegt. Alle anderen Bits werden gelöscht. |
2 | Nachrichtenpuffer wurde abgerufen. | EW-Bit wurde festgelegt. |
3 | Nachrichtenübertragung beginnt. | EW-Bit wurde gelöscht. ST-Bit wurde festgelegt. |
4 | Zeitüberschreitung bei der Nachrichtenübertragung. | EW- und ST-Bits verändern sich nicht. |
4-6 | Wenn Strompfadzustand FALSE wird. | EN-Bit wurde gelöscht. ER-Bit wurde festgelegt. |
Rückmeldung geben