SQRT (Quadratwurzel)
Die SQRT-Anweisung berechnet die Quadratwurzel eines Werts vom Typ „Real“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.SQRT

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
|
IN | Eingang | REAL | Der Wert muss größer oder gleich Null sein. |
SQRT | Ausgang | REAL | Quadratwurzel des Eingangswertes. Bei negativen IN-Werten wird 0 als Ergebnis zurückgegeben. |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
SQRT-Beispiele
Beispiel für ein SQRT-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen SQRT-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten SQRT-Text

(* ST Equivalence: *) xpos := ABS (xval); xroot := SQRT (xpos);
Ergebnisse

Rückmeldung geben