LOG (Logarithmusbasis 10)
Die LOG-Anweisung berechnet den Logarithmus (Basis 10) Werts vom Typ „Real“.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.LOG

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
|
IN | Eingang | REAL | Der Wert muss über Null liegen. |
LOG | Ausgang | REAL | Logarithmus (Basis 10) des Eingangswerts. Als Ergebnis wird -3,4E+38 für einen IN-Wert von null und einen negativen IN-Wert zurückgegeben. |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
LOG-Beispiele
Beispiel für ein LOG-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen LOG-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten LOG-Text

(* ST Equivalence: *) xpos := ABS (xval); xlog := LOG (xpos);
Ergebnisse

Rückmeldung geben