EXPT_REAL
Wenn 'Basis' das erste und 'Exponent' das zweite Argument ist, berechnet die EXPT_REAL-Anweisung das reellwertige Ergebnis von (Basis Exponent).
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.EXPT_REAL

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Bei True ist die Anweisung aktiviert.
|
IN | Eingang | REAL | Realzahl, mit der potenziert werden soll. |
EXP | Eingang | REAL | Potenz (Exponent). |
EXPT_REAL | Ausgang | REAL | (IN EXP) 1,0, wenn IN nicht gleich 0,0 und EXP gleich 0,0 ist 0,0, wenn IN gleich 0,0 und EXP negativ sind 0,0, wenn sowohl IN als auch EXP gleich 0,0 sind 0,0, wenn IN negativ ist und EXP keiner Ganzzahl entspricht. |
ENO | Ausgang | BOOL | Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
EXPT_REAL-Beispiele
Beispiel für ein EXPT_REAL-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen EXPT_REAL-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten EXPT_REAL-Text

(* ST Equivalence: *) result := EXPT_REAL (xval, power);
Ergebnisse

Rückmeldung geben