EXPT (Exponent)

Die EXPT-Anweisung erhöht den Wert von IN (Basis) hoch EXP (Exponent), und gibt das Real-Ergebnis der Operation aus.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
EXPT
EXPT
EXPT-Parameter (Exponent)
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Bei True ist die Anweisung aktiviert.
  • TRUE: Ausführen der aktuellen Berechnung.
  • FALSE: Es findet keine Berechnung statt.
Gilt für Kontaktplan-Programme.
IN
Eingang
REAL
Beliebiger realer Wert mit Vorzeichen.
EXP
Eingang
DINT
Ganzzahliger Exponent.
EXPT
Ausgang
REAL
Der Real-Wert von IN hoch EXP.
ENO
Ausgang
BOOL
Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme.

EXPT-Beispiele

Beispiel für ein EXPT-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein EXPT-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen EXPT-Kontaktplan
Beispiel für einen EXPT-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten EXPT-Text
Beispiel für strukturierten EXPT-Text
(* ST Equivalence: *) tb_size := ANY_TO_DINT (EXPT (2.0, range) );
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal