USB-Anschluss-Konfigurationsseite
Verwenden Sie die Konfigurationsseite des USB-Anschlusses für folgende Aktionen:
- Aktivieren oder Deaktivieren des USB-Anschlusses.
- Anzeigen der Grundeinstellungen für den USB-Anschluss.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Status | Aktiviert oder deaktiviert den USB-Anschluss. Der USB-Anschluss ist standardmäßig aktiviert. |
Ruhezustand | Zeigt den Ruhezustand des USB-Anschlusses an. Der USB-Anschluss ist standardmäßig nicht in Ruhezustand versetzt. |
Bus-Geschwindigkeit | Zeigt die höchste USB-Bus-Geschwindigkeit, die von diesem Port unterstützt wird, an. Es gibt folgende Optionen:
Die Standardeinstellung ist Volle Geschwindigkeit . |
Modus | Zeigt den aktuellen Modus für den USB-Anschluss an. Es gibt folgende Optionen:
Die Standardeinstellung lautet Slave-Modus . |
Zustand | Zeigt den Zustand des USB-Anschlusses an. Es gibt folgende Optionen:
Bereit ist die Standardeinstellung. |
Rückmeldung geben