Remote-LCD-Variablen zur Überwachung auswählen
In der Ansicht
LCD-Variablen
können Sie die Variablen auswählen, die mit Remote-LCD überwacht werden sollen.Voraussetzungen
- Der Controller ist offline.
- Laden Sie das Projekt und die Projektwerte in den Controller herunter.
So wählen Sie die zu überwachenden LCD-Variablen aus
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Klicken Sie in derController-Struktur aufRemote-LCD.
- Wählen Sie auf der KonfigurationsseiteRemote-LCDdie OptionLCD-Variablen.
- Aktivieren Sie unterLCD-Variablendas KontrollkästchenLCD-Displayder Variable, die Sie überwachen möchten.
- Stellen Sie sicher, dassKommunikationfür die Variablen, die Sie überwachen möchten, nicht aufKein Zugriffgesetzt ist.
Rückmeldung geben