Remote-LCD-Überschreibung für serielle Anschluss-Einstellungen entfernen

Standardmäßig überschreiben Remote-LCD-Einstellungen die CIP-Einstellungen (Common Industrial Protocol) auf der Konfigurationsseite
Serieller Anschluss
für
Micro820
L20E-Controller, die Remote-LCD unterstützen.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
Seriellen Anschluss für Remote-LCD konfigurieren
, um die Remote-LCD-Überschreibung für serielle Anschluss-Einstellungen entfernen.
So entfernen Sie die LCD-Überschreibung für serielle Anschluss-Einstellungen
  1. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    auf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
  2. Klicken Sie in der
    Controller
    -Struktur auf
    Remote-LCD
    .
  3. Deaktivieren Sie auf der Konfigurationsseite
    Remote-LCD
    das Kontrollkästchen
    Seriellen Anschluss für Remote-LCD konfigurieren
    .
  4. Wählen Sie die Verknüpfung für den
    seriellen Anschluss
    aus, um die Konfigurationsseite
    Serieller Anschluss
    zu öffnen, und konfigurieren Sie ihn dann nach Bedarf.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal