Konfigurationsseite „Echtzeituhr“

Verwenden Sie die Konfigurationsseite
Echtzeituhr
für folgende Aktionen:
  • Anzeigen der Datums- und Uhrzeit-Einstellungen für den Controller.
  • Öffnen des Dialogfelds
    Datum/Zeit einstellen
    , um die Datums- und Uhrzeit-Einstellungen mit der Uhr Ihres PCs zu synchronisieren oder Uhrzeit und Datum manuell festzulegen.
Die Konfigurationsseite
Echtzeituhr
steht für
Micro810
LC10-,
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller zur Verfügung. Öffnen Sie die Seite
Datum und Uhrzeit einstellen
, indem Sie in der
Controller
-Struktur
Echtzeituhr
auswählen.
Um die Einstellungen für Datum und Zeit anzeigen zu können, muss der Controller online sein.
Einstellungen auf der Konfigurationsseite „Echtzeituhr“
Einstellung
Beschreibung
Batterie
Zeigt den Ladestand der Batterie in der Echtzeituhr an.
Folgende schreibgeschützte Werte sind verfügbar:
  • Nicht verfügbar
  • Wochentag, Monat, Tag, Jahr
Datum
Zeigt das für die Echtzeituhr eingestellte Datum an.
  • Wenn der Controller online ist, ist der Wert schreibgeschützt und hat folgendes Format: <
    day_of_the_week>, <day_and_month>, <year>
    .
  • Wenn der Controller offline ist, ist der Wert
    Nicht verfügbar
    .
Zeit
Zeigt die für die Echtzeituhr eingestellte Uhrzeit an.
  • Wenn der Controller online ist, ist der Wert schreibgeschützt und hat folgendes Format:
    <hours>:<minutes>:<seconds>
    AM/PM
    .
  • Wenn der Controller offline ist, ist der Wert
    Nicht verfügbar
    .
Datum und Uhrzeit einstellen
Öffnet das Dialogfeld
Datum und Uhrzeit einstellen
, um die Datums- und Uhrzeit-Einstellungen mit der Uhr Ihres PCs zu synchronisieren oder Uhrzeit und Datum manuell festzulegen.
Das Dialogfeld ist verfügbar, wenn sich der Controller im Modus
Remote-Programm
befindet.
Ändern der Echtzeituhr im Betriebsmodus aktivieren
Legt fest, ob die Änderung der Echtzeituhr eingeschaltet oder ausgeschaltet werden soll, wenn sich der Controller im Modus
Betrieb
befindet.
Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.
Echtzeituhr für Firmware aktivieren
Legt fest, ob die Firmware-Echtzeituhr aktiviert werden soll oder nicht.
Wenn aktiviert, erlaubt die Firmware-Echtzeituhr, das Datum und die Uhrzeit weiterhin zu aktualisieren, jedoch mit geringerer Genauigkeit, wenn die Hardware-Echtzeituhr nicht vorhanden ist, z. B. wenn das Plug-In 2080-MEMBAK-RTC2 oder 2080-SDMEMRTC-SC entfernt wird. Wenn die Hardware-Echtzeituhr verfügbar wird, wird die Firmware-Echtzeituhr nicht mehr verwendet.
Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert. Dies gilt nicht für
Micro820
L20E-Controller.
An Sommerzeit (+01:00) anpassen
Stellt die Echtzeituhr in den Sommermonaten eine Stunde vor.
Das Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert und bei Verbindung mit dem Controller verfügbar.
Die Option gilt für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller für Controller-Projekte der Version 22.00 oder 23.00.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal