Datenerfassungsdateien löschen
Verwenden Sie die Schaltfläche
Datenprotokolle löschen
auf dem <controller-name>: Datenprotokolle verwalten
, um Datenprotokolleinträge zu löschen.
TIPP:
Wenn Sie das Datenprotokoll abrufen, während sich das Programm im Modus
Betrieb
befindet, ist möglicherweise die Leistung beeinträchtigt und dauert länger als erwartet.Wenn Sie Projekte mit demselben Controller-Namen, aber einem anderen Datensatz bzw. anderen Variablen erstellen, und dann versuchen, die Protokolldateien in das neue Projekt hochzuladen, kann es passieren, dass Sie alte und neue Protokolldateien erhalten. Um dieses Szenario zu vermeiden, ziehen Sie die folgenden Aktionen in Betracht:
- Bevor Sie ein Projekt erstellen, rufen Sie die Datenprotokolldateien ab.
- Löschen Sie im neuen Projekt die alten Protokolldateien, laden Sie den neuen Datensatz und die Variablen herunter und rufen Sie dann die Protokolldateien ab.Erstellen Sie imProjekt-Organizereinen eindeutigen Namen für den Controller, da der Controller-Name den Zielordner auf der SD-Speicherkarte bestimmt.
Voraussetzungen
- Der Controller ist online.
So löschen Sie Datenprotokolldateien
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-Baumstruktur die OptionDatenprotokollaus.
- Wählen Sie auf der KonfigurationsseiteDatenprotokolldie OptionDatenprotokolle verwalten.
- Auf dem<controller-name>: Datenprotokolle verwaltenden Datumsbereich aus, um die Datenprotokolldateien zu löschen.
- Wählen Sie
aus. - Wählen Sie unterDatenprotokolle löscheneine der folgenden Optionen aus, und wählen Sie dannOKaus.
- Aktuelles Projekt
- Aktuelles Projekt und Speicherkarte
Rückmeldung geben