Kommunikationsdiagnose für das System

Bei der Diagnose der Systemkommunikation wird in der folgenden Tabelle die Statistik aufgeführt, die überwacht und in Echtzeit angezeigt wird.
Kommunikationsdiagnose für das System
Abgelegt
Beschreibung
CIP-Verbindungsstatistik
Aktiv insgesamt
Zeigt die Anzahl der verwendeten CIP Explicit-Nachrichtenaustausch- und E/A-Verbindungen an.
Aktiver Nachrichtenaustausch
Zeigt die Gesamtanzahl der verwendeten CIP Explicit-Nachrichtenaustausch-Verbindungen (Klasse 3 zu Message Router) an.
Aktive E/A
Zeigt die Gesamtanzahl der verwendeten CIP-E/A-Verbindungen (implizit – Klasse1) an.
Maximale CIP-Verbindungen
Zeigt die maximale Anzahl der CIP-Verbindungen an, die vom System unterstützt werden.
Zeitüberschreitung bei Verbindungen
Zeigt die Anzahl der Verbindungen an, die aufgrund einer Zeitüberschreitung nicht vorhanden sind.
E/A-Ressourcennutzung
E/A-Kommunikationsnutzung (aktuell)
Zeigt die Bandbreite der Kommunikationsauslastung an, die zurzeit von der E/A-Ressource im System verwendet wird.
E/A-Kommunikationsnutzung (theoretisch)
Zeigt die Bandbreite der Kommunikationsauslastung an, die theoretisch von der E/A-Ressource verwendet werden sollte.
E/A-Rate (aktuell)
Zeigt die tatsächliche PPS (Pakete pro Sekunde) an, bei der eine E/A-Kommunikation möglich ist.
E/A-Rate (theoretisch)
Zeigt die theoretische PPS (Pakete pro Sekunde) an, bei der eine E/A-Kommunikation möglich ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal