Anpassen der Variablenrasterspalten

Passen Sie das Variablenraster an, um bestimmte Spalten ein- oder auszublenden, die Anzeigereihenfolge der Spalten anzupassen oder die Variablen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.
TIPP:
Die Spalte
Name
kann nicht ausgeblendet und ihre Position als erste Spalte von links nach rechts nicht geändert werden.
So passen Sie Variablenrasterspalten an
  1. Öffnen Sie den Raster für globale oder lokale Variablen.
  2. Passen Sie die Variablenrasterspalten an.
    • Zum Ein- oder Ausblenden einer Spalte bewegen Sie den Mauszeiger über eine Überschriftenzelle, klicken Sie auf Menüschaltfläche, wählen Sie Schaltfläche "Spalte ein-/ausblenden" und aktivieren bzw. deaktivieren Sie dann das Kontrollkästchen für den Spaltennamen.
    • Um die Reihenfolge der Spalten zu ändern, ziehen Sie eine Spalte an die gewünschte Position.
    • Um Variablen in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren, wählen Sie in der Überschriftenzelle Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten aus.
    • Um die Sortierung zu deaktivieren, klicken Sie mehrmals auf Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten, bis sie inaktiv wird.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal