Variablen duplizieren
Im Variablenraster können Sie eine oder mehrere Variablen kopieren in:
- Dasselbe Variablenraster
- Ein anderes Variablenraster in derselbenFactoryTalk Design Workbench-Sitzung
- Ein anderes Variablenraster in einer anderenFactoryTalk Design Workbench-Sitzung
TIPP:
- Das Duplizieren automatisch generierter Variablen, wie z. B. E/A-Variablen, Interrupt-Variablen und Bewegungsvariablen, ist nicht möglich.
- Wenn eine Variable mit demselben Namen im Zielraster vorhanden ist, folgt die duplizierte Variable der Namenskonvention <variable-name>_Copy_<number>.
So duplizieren Sie Variablen
- Wählen Sie die Variable aus, die Sie duplizieren möchten.Mit derUmschalttasteoderStrg-Taste können Sie mehrere Variablen auswählen.
- Kopieren Sie die Variable im Variablenraster, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile einer ausgewählten Variable und wählen Sie dannKopierenaus.
- Wählen SieStrg+C.
- Fügen Sie die Variablen in das Zielvariablenraster ein, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile und wählen Sie dannEinfügenaus.
- Wählen SieStrg+Vaus.
- Wählen Sie im MenüDateidie OptionSpeichern.
Die kopierten Variablen werden am Ende des Variablenrasters eingefügt.
Rückmeldung geben