Variable löschen

Verwenden Sie das Variablenraster, um der Instanz des globalen bzw. lokalen Variablenrasters zu löschen.
Wenn Sie eine Variable löschen, wird sie aus dem Raster entfernt, bleibt aber als undefinierte Variable im Programm erhalten. Die in grauen Zeilen aufgeführten Variablen (z. B. System- und E/A-Variablen) sind schreibgeschützt und können nicht gelöscht werden.
So löschen Sie eine Variable
  1. Öffnen Sie den Raster für globale oder lokale Variablen.
  2. Wählen Sie im Variablengitter eine oder mehr Variablen aus.
  3. Löschen Sie ausgewählten Variablen über eine der folgenden Aktionen:
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenüberschrift einer ausgewählten Variablen und wählen Sie dann
      Löschen
      aus.
    • Drücken Sie die Taste
      Entfernen
      .
  4. Wählen Sie in der Menüleiste
    Datei
    Speichern
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal