Zuweisen eines Alias zu einer Variablen

Ein Alias ist ein optionaler Parameter, der einen alternativen Namen für eine globale oder lokale Variable definiert. Aliasnamen müssen innerhalb der Spalten
Name
und
Alias
oder über diese hinweg eindeutig sein.
So weisen Sie einer Variablen einen Aliasnamen zu
  1. Öffnen Sie den Raster für globale oder lokale Variablen.
  2. Doppelklicken Sie auf die Zelle
    Alias
    der Variable und geben Sie den Aliasnamen ein.
  3. Drücken Sie die
    Eingabetaste
    .
    TIPP: Wenn ein Aliasname mit einem Aliasnamen oder Variablennamen dupliziert wird, wird Fehlersymbol in der Kopfzeile und der Zelle, die den Aliasnamen enthält, angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal