Übersicht über FactoryTalk Design Workbench

FactoryTalk® Design Workbench™
ist eine lokale Entwicklungsumgebung, die webbasierten Zugriff für die Konfiguration von Geräten und die Programmierung von
Micro800™
Controllern bietet.
FactoryTalk Design Workbench
Version 1.01.00 unterstützt
Micro800
Controller, d. h. ein Controller kann in jeweils einem Projekt sein. Spätere Versionen unterstützen mehr Geräte.
Rockwell Automation
gesteht ein, dass einige der Begriffe, die zurzeit in unserer Branche und in dieser Publikation verwendet werden, nicht der Entwicklung hin zu einer inklusiven Sprache in der Technologie entsprechen. Wir arbeiten proaktiv gemeinsam mit Kollegen aus der Branche, um Alternativen zu diesen Begriffen zu finden und Änderungen an unseren Produkten und Inhalten vorzunehmen. Bitte entschuldigen Sie die vorläufige Verwendung dieser Begriffe. Wir arbeiten an der Implementierung dieser Änderungen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal