Parameter des Dialogfelds „Gerätedefinition“

Das Dialogfeld
Gerätedefinition
enthält die folgenden Parameter.
Parameter
Parameter
Beschreibung
Gerätetyp
Zeigt die Bestellnummer und den Typ des Geräts an.
Ethernet-Adresse
Gibt die IP-Konfiguration für das Gerät an. Zu den möglichen Optionen zählen:
  • Privates Netzwerk
    – Wählen Sie einen Wert von 1 bis 254 aus.
  • IP-Adresse
    – Geben Sie eine eindeutige IP-Adresse ein, um jeden Knoten im IP-Netzwerk zu bezeichnen.
  • Hostname
    – Geben Sie einen vollständig qualifizierten Domänennamen ein, wie z. B. device.yourcompany.com.
Serie
Gibt die Geräteserie an.
Version
Gibt die Haupt- und Nebenversion des Geräts an.
Dieser Wert zeigt nur die für die ausgewählte Serie zutreffenden Hauptversionen an. Im Online-Modus ist dieses Feld nicht verfügbar, es sei denn, das Module unterstützt Online-Änderungen an der Hauptversion.
Der gültige Bereich für die Nebenversion geht von 1 bis 255. Dieses Feld ist im Offline, Programm, Remote-Programm und Remote-Betriebsmodus aktiviert. Es wird abgeblendet angezeigt, wenn der Betriebsmodus aktiviert ist oder wenn die elektronische Codierung auf „Codierung deaktivieren“ festgelegt wurde.
Elektronische Codierung
Wählen Sie die für das ausgewählte Gerät zu verwendende elektronische Codierung aus.
Gültige Werte sind
Kompatibles Modul
(Standard),
Exakte Übereinstimmung
oder
Codierung deaktivieren
.
Die elektronische Codierung ist im Offline, Programm, Remote-Programm und Remote-Betriebsmodus aktiviert. Es wird im Betriebsmodus abgeblendet angezeigt.
Verbindung
Gibt die Verbindung mit dem Gerät an. Zu den gültigen Werten gehören Data und Data-GuardLink, abhängig von der ausgewählten Serie.
  • Serie A – Daten
  • Serie B – Data-GuardLink (Standard)
OK
Wenn Sie die elektronische Codierung und die Nebenversion ändern, werden durch die Auswahl von
OK
die Änderungen aktualisiert und gespeichert, und Sie kehren zur
Ansicht Übersicht
zurück.
Wenn Sie die Serie, Hauptversion, Nebenversion und die gerätespezifischen Eigenschaften ändern, wird durch Auswahl von
OK
das Dialogfeld
Gerätedefinition ändern – Bestätigung
angezeigt, bevor die Daten im Profil aktualisiert werden.
Abbrechen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zur Ansicht „Übersicht“ zurückzukehren, ohne Werte zu ändern.
Hilfe
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Hilfe zu diesem Dialogfeld anzuzeigen.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal