Gerätedefinition – Gerät löschen
Sie können jedes konfigurierte Relais löschen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Relaisnamen klicken und im Kontextmenü
Gerät löschen
auswählen. Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie Ja
aus, um das Relais zu löschen.Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben