Dialogfeld „Gerätedefinition – Relais konfigurieren“

In diesem Dialogfeld können Sie bis zu sechs Relais auf sechs Steckplätzen konfigurieren. Die Auswahl der Steckplätze sollte aufeinanderfolgend erfolgen, und Sie können jedes Relais in jedem Steckplatz konfigurieren. Steckplatz 0 ist immer für den 440 Ethernet/IP-Kommunikationsadapter reserviert. So wird z. B. 440R-ENETR standardmäßig in Steckplatz 0 angezeigt.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal