Parameter der Ansicht „Fehleraktion“

Parameter
Beschreibung
Ausgang KYZ, R1, R2, R3 / Ausgangszustand während eines Kommunikationsfehlers
Dient zur Auswahl der Aktion, die der Leistungsmonitor für den jeweiligen Ausgang ausführt, wenn in einer aktiven Datenverbindung ein Fehler auftritt.
Folgende Werte sind verfügbar:
  • 0 = Letzten Zustand halten und fortsetzen (Standardeinstellung)
  • 1 = Letzten Zustand halten/einfrieren
  • 2 = Spannungslos schalten und fortsetzen
  • 3 = Spannungslos schalten/einfrieren
  • 4 = Lokale Steuerung
Tipp:
Einfrieren = Zustand des Ausgangs beibehalten, wenn die Kommunikation wiederhergestellt wird, bis eine der folgenden Bedingungen eintritt:
  • Logic Controller wechselt in den Programmmodus
  • Aus- und Einschalten des Leistungsmonitors
  • Ändern Sie den Parameterwert in
    Fortsetzen
Wenn ein Fehler des internen Leistungsmonitors auftritt:
Diese Auswahl weist den Leistungsmonitor an, wie er auf einen internen Fehler reagieren soll.
Wählen Sie aus:
  • Leistungsmonitor wird zurückgesetzt und setzt den Betrieb fort
  • Ausgänge auf aus setzen, Kommunikation mit dem Controller beenden und in den sicheren Modus wechseln
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal