Parameter der Ansicht „Eingänge“

Parameter
Beschreibung
Skalierungsfaktor für Statuseingang
Zeigt den Faktor an, um den die Statuseingänge 1 bis 4 bei jedem Übergang des jeweiligen Eingangs von Aus nach Ein erhöht werden. Geben Sie einen gewünschten Wert ein, um einen Skalierungsfaktor zu ändern. Wählen Sie
Apply
aus, um die Einstellung im Leistungsmonitor festzulegen.
Gültige Werte liegen im Bereich von 1 (Standardwert) bis 1.000.000.
Im Offline-Modus wird die Änderung wirksam, sobald Sie wieder online sind.
Logikzustandseingang
Zeigt die Konfiguration der Logikzustandseingänge für den KYZ-Halbleiterausgang und die Relaisausgänge R1, R2 und R3 an. Die folgenden Werte definieren die Konfiguration des Logikzustandseingangs für jeden Ausgang.
WICHTIG: Wenn eine Datenverbindung aktiv ist, besitzt der Host-Logix-Controller die Ausgänge und das Benutzerprogramm bestimmt deren Zustand. Die Tags KYZLogicState, R1LogicState, R2LogicState und R3LogicState im <PowerMonitorName>.:I:0-Tag zeigen den Ausgangslogikzustand basierend auf der Konfiguration an. Der Leistungsmonitor steuert seine Ausgänge, wenn keine aktive Datenverbindung besteht oder wenn eine aktive Datenverbindung ausfällt und der Fehlerreaktionsmodus (siehe unten) auf „Lokale Steuerung“ eingestellt ist.
Modus
Legt die Funktion fest, die den jeweiligen Ausgang betätigt.
Folgende Werte sind verfügbar:
  • 0 = Sollwertsteuerung (Standardeinstellung)
  • 1 = Verbrauchte Wattstunden (Wh Fwd)
  • 2 = Erzeugte Wattstunden (Wh Rev)
  • 3 = Verbrauchte VAR-Stunden (VARh Fwd)
  • 4 = Erzeugte VAR-Stunden (VARh Rev)
  • 5 = Voltampere-Stunden
  • 6 = Amperestunden
Impuls-Skalierungsfaktor
Legt die Menge der Energieeinheiten fest, die jeden Übergang des jeweiligen Ausgangs verursachen, wenn der gewählte
Mode
eine Energieeinheit ist (ungleich 0 = Sollwertsteuerung).
Gültige Werte reichen von 1 bis 100.000. Der Standardwert beträgt 1000. Dieser Parameter ist deaktiviert, wenn
Mode
auf
Sollwertsteuerung
eingestellt ist.
Impulsdauer (ms)
Legt für den jeweiligen Ausgang fest, ob er zwischen Aus und Ein umschaltet oder wie lange er nach jedem Übergang in Millisekunden eingeschaltet bleibt, wenn der ausgewählte
Mode
eine Energieeinheit ist (ungleich 0 = Sollwertsteuerung).
Gültige Werte sind 0 ms (Umschaltbetrieb) oder 50 bis 1000 ms (Impulsbetrieb). Der Standardwert beträgt 250 ms.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal