Ansichtsparameter für Datum und Uhrzeit

Parameter
Beschreibung
Aktuelle lokale Gerätezeit
Zeigt die Ortszeit im Leistungsmonitor an.
Einstellen...
Öffnet ein Dialogfeld zum Konfigurieren von Parametern für die Datums- und Uhrzeitfunktionen.
Auf Datum- und Uhrzeiteinstellungen der Workstation festlegen
Verwenden Sie diese Schaltfläche, um das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit Ihres PCs in die Felder „Datum und Uhrzeit“ zu kopieren.
Dieser Parameter ist im Offline-Modus deaktiviert.
Datum und Uhrzeit manuell einstellen
Mit dieser Schaltfläche können Sie das Datum und die Uhrzeit im Leistungsmonitor auf die Werte in den Feldern „Datum und Uhrzeit“ einstellen.
Dieser Parameter ist im Offline-Modus deaktiviert.
Datum
Zeigt das Datum im Leistungsmonitor an. Bearbeiten Sie das angezeigte Datum, um es bei Bedarf im Leistungsmonitor zu ändern, oder wählen Sie das Symbol aus, um ein Kalender-Popup-Dialogfeld zu aktivieren.
Dieser Parameter ist im Offline-Modus deaktiviert.
Zeit
Zeigt die Uhrzeit im Leistungsmonitor an. Bearbeiten Sie die angezeigte Uhrzeit, um sie bei Bedarf im Leistungsmonitor zu ändern.
Dieser Parameter ist im Offline-Modus deaktiviert.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal