Tag-Erweiterungsobjekt: interner Fehler
In der Anwendung ist ein interner Fehler aufgetreten. Speichern Sie das Projekt und wenden Sie sich an den Technischen Support, um Unterstützung zu erhalten.
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben