Fehler beim Ändern der Gerätedefinition

Mögliche Fehlermeldungen:
  • Fehler beim Ändern der Gerätedefinition. Das Limit der Eingangsgröße wird überschritten.
  • Fehler beim Ändern der Gerätedefinition. Das Limit der Ausgangsgröße wird überschritten.
  • Fehler beim Ändern der Gerätedefinition. Das Limit der Konfigurationsgröße wird überschritten.
  • Fehler beim Ändern der Gerätedefinition. Die Limits der Ein- und Ausgangsgröße werden überschritten.
  • Fehler beim Ändern der Gerätedefinition. Die Limits der Eingangs- und Konfigurationsgröße werden überschritten.
  • Fehler beim Ändern der Gerätedefinition. Die Limits der Ausgangs- und Konfigurationsgröße werden überschritten.
  • Fehler beim Ändern der Gerätedefinition. Die Limits der Eingangs-, Ausgangs- und Konfigurationsgröße werden überschritten.
Mögliche Ursache und Lösung:
  • Eine oder mehrere Größenlimits (Eingang, Ausgang oder Konfiguration) wurden überschritten. Die Größe ist die Summe der Befehlsvariablen, Gerätevariablen und dynamischen Variablen.
  • Entfernen Sie Befehls- oder Gerätevariablen oder reduzieren Sie die Anzahl dynamischer Variablen.
Die Limits der Eingangs- und Ausgangsgröße betragen 228 Byte. Das Limit der Konfigurationsgröße ist 350 Byte.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal