Parameter der Ansicht „Übersicht“
Die Ansicht
Übersicht
enthält die folgenden Parameter.Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Erweiterter Gerätetyp | Zeigt den vierstelligen hexadezimalen Gerätetyp an. Zeigt Nicht spezifiziert an, wenn das Kontrollkästchen Erweiterten Gerätetyp verwenden in der Gerätedefinition deaktiviert ist. |
Version | Zeigt die HART-Geräterevision und die HART-Softwareversion an. Keine an, wenn das Kontrollkästchen Erweiterten Gerätetyp verwenden in der Gerätedefinition deaktiviert ist. |
Elektronische Codierung | Zeigt die für das Gerät verwendete elektronische Codierung an. Die elektronische Codierung vergleicht das Gerät, das im Projekt definiert wurde, mit dem installierten Gerät. Wenn die Codierung fehlschlägt, kommt es zu einem Fehler. Gültige Werte:
Weitere Informationen zur elektronischen Codierung finden Sie unter Elektronische Codierung in Logix 5000 Steuersystem-Anwendungstechnik, Ausgabe für LOGIX-AT001. |
Verbindung | Zeigt den Verbindungstyp und das Kommunikationsformat an. |
Gerätedefinition | Öffnet das Dialogfeld Gerätedefinition zum Ändern der Version, der elektronischen Codierung und anderer gerätespezifischer Werte. |
Rückmeldung geben