Parameter der Ansicht „Geräteinformationen“

Parameter
Beschreibung
HART-Tag-Kurzname
Zeigt den Tag-Namen des HART-Feldgeräts an.
Benutzertext
Zeigt zusätzliche Informationen zum HART-Feldgerät an, z. B. wer das Gerät zuletzt kalibriert hat oder Verweise auf die Dokumentation.
Beschreibung
Zeigt zusätzliche Identifikationsinformationen an, die von der Anlagen- oder Posten-Management-Software verwendet werden.
Herstellungsdatum
Zeigt das Datum, das in dem Format angezeigt wird, das über die
Systemsteuerung
unter Verwendung der
Regions- und Spracheinstellungen
für Ihren Computer ausgewählt wurde.
Ausführlicher HART-Tag-Name
Zeigt das HART-Feldgerät und dessen Zweck in der Anlage an.
Geräte-ID
Zeigt
Übereinstimmung
oder
Nichtübereinstimmung
an, um anzugeben, ob das physische Gerät und das Profil dieselbe Hersteller-ID, denselben Gerätetyp sowie denselben Produktcode aufweisen.
Schreibschutz
Zeigt an, ob das HART-Feldgerät schreibgeschützt ist. Gültige Werte sind
Ja
oder
Nein
.
Falls ein Gerät schreibgeschützt ist, können einige Parameter nicht über die HART-Kommunikation geändert werden.
Hersteller
Zeigt den Herstellernamen des Geräts an.
  • Wenn der Name länger als 37 Zeichen ist, wird die Zeichenfolge abgekürzt und
    ...
    am Ende angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über der Zeichenfolge, um den vollständigen Namen anzuzeigen.
  • Wenn keine EDS-Datei für den Gerätetyp vorhanden ist, kann der Herstelleridentifikationscode in einer statischen Tabelle abgerufen und ermittelt werden. Wenn in der statischen Tabelle der Eintrag nicht vorhanden ist, wird
    Unbekannter Hersteller <0x00??>
    angezeigt, wobei
    ??
    der HART-Herstellercode ist.
Gerätetyp
Zeigt den Produktnamen an.
  • Wenn der Name länger als 37 Zeichen ist, wird die Zeichenfolge abgekürzt und
    ...
    am Ende angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über der Zeichenfolge, um den vollständigen Namen anzuzeigen.
  • Wenn keine EDS-Datei für den Gerätetyp vorhanden ist, wird
    Unbekannter Gerätetyp <0x????>
    angezeigt, wobei
    ????
    der Produktcodewert ist.
Klassifikation
Zeigt die allgemeine Geräteklasse an.
Geräte-ID
Zeigt eine Nummer an, die die Geräte-ID angibt. Die Geräte-ID ist eine Seriennummer, die vom Hersteller zugewiesen wird und unter allen vom Geräten dieses Herstellers eindeutig ist.
Endgültige Assembly-Nummer
Zeigt eine Nummer an, die die Materialien und elektronischen Bauteile identifiziert, aus denen das Feldgerät besteht. Die Nummer wird normalerweise geändert, wenn elektronische oder andere Bauteile vor Ort aktualisiert werden. In einigen Fällen verweist diese Nummer auf eine Zeichnungsnummer.
Seriennummer
Zeigt die Seriennummer für Geräte von Endress+Hauser an. Zeigt maximal 11 Zeichen an. Dieses Feld wird nur für Geräte von Endress+Hauser angezeigt.
Primäre Variable (PV)
Zeigt die für diese Attribute der Primärvariablen (Primary Variable, PV) erfassten Werte an:
  • Bei Signal 20
  • Bei Signal 4
  • Dämpfung
  • Übertragungsfunktion
Versionen
Zeigt diese Versionsattribute an.
  • Universell
  • Gerät
  • Software
  • Hardware
Aktualisieren
Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an.
Gerät zurücksetzen
Startet das Zurücksetzen des Geräts. Dieser Vorgang versetzt durch die Simulation des Ein- und Ausschaltens der Stromversorgung das Gerät zurück in seinen Einschaltzustand.
WICHTIG: Durch das Rücksetzen eines Geräts werden alle Verbindungen zu dem oder über das Gerät beendet. Dies kann zu einem Ausfall der Steuerung führen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal