Parameter der Ansicht „Server“

TIPP:
Diese Parameter sind nur verfügbar, wenn die Anwendung online ist.
Die Deaktivierung des Servers bei Verwendung des Schutzmodus verringert die Wahrscheinlichkeit einer Sicherheitsverletzung.
Parameter
Beschreibung
Aktivieren
Aktiviert oder deaktiviert den Server durch Aktivieren oder Deaktivieren des Kontrollkästchens.
Name
Gibt den Namen des Servers an.
Port
Gibt die Portnummer des Servers an.
Protokoll
Gibt das vom Server verwendete Protokoll an.
Aktualisieren
Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an.
Einstellen
Schreibt ausstehende Änderungen in das Gerät.
Einstellen
ist nur verfügbar, wenn ausstehende Änderungen vorhanden sind.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal