Das Deaktivieren des HTTP-Servers unterbricht den Zugriff auf Geräte-Webseiten
Durch Auswahl von
Einstellen
in der Ansicht Server
werden Änderungen in das Gerät geschrieben. Wenn Sie den HTTP-Server deaktivieren und Einstellen
auswählen, wird der Zugriff auf die Geräte-Webseiten unterbrochen.Vergewissern Sie sich, dass eine Unterbrechung jetzt akzeptabel ist, und wählen Sie dann
Ja
aus, um die Änderungen zu übernehmen. Wählen Sie Nein
aus, um den Vorgang abzubrechen.Rückmeldung geben