Parameter der Ansicht „Übersicht“
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Serie | Zeigt die Geräteserie an. |
Version | Zeigt die Haupt- und Nebenversion des Geräts an. |
Elektronische Codierung | Zeigt die für das Gerät verwendete elektronische Codierung als Exakte Übereinstimmung , Kompatibles Modul oder Codierung deaktivieren an. Die elektronische Codierung vergleicht das Gerät, das im Projekt definiert wurde, mit dem installierten Gerät. Wenn die Codierung fehlschlägt, kommt es zu einem Fehler. |
Kanalmoduszuweisung | Zeigt die für das Gerät verwendete Methode zur Kanalmoduszuweisung an. Mögliche Werte sind:
Vordefiniert mit Generic IO-Link ist nur verfügbar, wenn Sie im Dialogfeld „Gerätedefinition“ Hauptversion 3 auswählen. Wenn Sie Hauptversion 1 oder 2 auswählen, ist Vom Benutzer auswählbar die einzige Methode für die Kanalmoduszuweisung. |
Verbindung | Anzeige des Verbindungsformats für das Gerät. |
Gerätedefinition | Öffnet das Dialogfeld zum Ändern der gerätespezifischen Parameter. |
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Kanal XX | Zeigt den einzelnen Kanal an, für den der Betriebsmodus gilt. |
<Ausgewählter Modus> | Zeigt den ausgewählten Betriebsmodus für den Kanal an. |
Rückmeldung geben