Ausgangsparameter

Die Ausgangsparameter gelten für die folgenden Kanalmodustypen:
  • Ausgang
  • IO-Link, Eingang Ausgang, Zeitstempel
  • Eingang Ausgang, Zeitstempel
  • IO-Link (Generisch), Eingang Ausgang, Zeitstempel
  • IO-Link (Generisch), Eingang Ausgang
Zu den Ausgangsparametern gehören:
Parameter
Beschreibung
Ausgangszustand im Programmmodus
Programmzustand
Legt den Wert fest, auf den der Ausgang wechselt, wenn das Gerät in den Programmmodus wechselt.
Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus
Kommunikationsfehlerzustand
Legt den Wert fest, auf den der Ausgang wechselt, wenn das Gerät in den Verbindungsfehlermodus wechselt.
Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus
Dauer des Kommunikationsfehlerzustands
Legt fest, wie lang der Wert Fehlerwert beibehalten wird, bevor in den endgültigen Fehlerzustand übergegangen wird.
Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus
Endgültiger Kommunikationsfehlerzustand
Legt den Wert fest, in den der Ausgang wechselt, wenn folgende Ereignisse auftreten:
  • Die Verbindung wurde unterbrochen.
  • Die durch den Parameter
    Dauer des Kommunikationsfehlerzustands
    definierte Zeit wird überschritten.
Ausgangszustand bei Kommunikationsfehler im Programmmodus
Legt Ausgangsaktion fest, wenn ein Verbindungsfehler auftritt, während sich das Gerät im Programmmodus befindet.
Der Ausgang kann „Ausgangszustand im Programmmodus“ oder „Ausgangszustand im Kommunikationsfehlermodus“ bleiben.
Wenn der Ausgangszustand des Ausgangs im Programmmodus bleibt, wird der endgültige Fehlerzustand ignoriert.
„Keine Last“-Diagnose aktivieren
Legt fest, ob die „Keine Last“-Erkennung aktiviert ist. Bei Verwendung der „Keine Last“-Erkennung springt das Element I.Ptxx.NoLoad auf den Wert 1, wenn ein Leiter von einem ausgeschalteten Ausgang („Keine Last“-Zustand) getrennt wird.
Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn der Kanalmodus auf
Digitalausgang, Gruppenkurzschluss
oder
Digitalausgang, Kurzschluss
eingestellt ist.
Diagnose
Öffnet das Dialogfeld „Diagnose“ für die Anzeige von Diagnoseinformationen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal