Ausgangs-Tags

IO-Link Master-Modul Ausgangs-Tags
Name
Datentyp
Definition
Gültige Werte
Ptxx.Data
BOOL
Zeigt den angeforderten Ausgangszustand an.
  • 0 = Aus
  • 1 = Ein
Ptxx.ResetTimestamps
BOOL
Beim Übergang von 0 zu 1 werden alle aufgezeichneten Zeitstempel für den Eingangskanal gelöscht.
  • 0 = Zeitstempel werden nicht gelöscht
  • 1 = Zeitstempel werden gelöscht
Ptxx.TimestampOffOnNumberAck
INT
Eine Zeitstempel-Kennung für den Wechsel von Aus zu Ein, die vom Controller geschrieben wird, um anzuzeigen, dass der identifizierte Zeitstempel gesehen und bearbeitet wurde.
Wenn das Verriegeln aktiviert ist und die vom Controller empfangene Zeitstempelnummer mit dem zuletzt generierten Zeitstempel übereinstimmt, darf das Modul einen neuen Zeitstempel generieren.
Alle Werte
Ptxx.TimestampOnOffNumberAck
INT
Eine Zeitstempel-Kennung für den Wechsel von Ein zu Aus, die vom Controller geschrieben wird, um anzuzeigen, dass der identifizierte Zeitstempel gesehen und bearbeitet wurde.
Wenn das Verriegeln aktiviert ist und die vom Controller empfangene Zeitstempelnummer mit dem zuletzt generierten Zeitstempel übereinstimmt, darf das Modul einen neuen Zeitstempel generieren.
Alle Werte
Ptxx.TimestampNumberAck
INT
Eine Zeitstempel-Kennung für den Wechsel von Aus zu Ein oder Ein zu Aus, die vom Controller geschrieben wird, um anzuzeigen, dass der identifizierte Zeitstempel gesehen und bearbeitet wurde.
Wenn das Verriegeln aktiviert ist und die vom Controller empfangene Zeitstempelnummer mit dem zuletzt generierten Zeitstempel übereinstimmt, darf das Modul einen neuen Zeitstempel generieren.
Alle Werte
Ptxx.IOLinkEn
BOOL
Gibt an, ob IO-Link für den Kanal mit einem zur Laufzeit konfigurierbaren Kanalmodus aktiviert werden soll.
Wenn sowohl IOLinkEn als auch OutputEn auf denselben Kanal eingestellt sind, tritt ein Kanalfehler auf.
  • 0 = IO-Link nicht aktivieren
  • 1 = IO-Link aktivieren
Ptxx.OutputEn
BOOL
Gibt an, ob der Digitalausgang für den Kanal mit einem zur Laufzeit konfigurierbaren Kanalmodus aktiviert werden soll.
Wenn sowohl IOLinkEn als auch OutputEn auf denselben Kanal eingestellt sind, tritt ein Kanalfehler auf.
  • 0 = Digitalausgang nicht aktivieren
  • 1 = Digitalausgang aktivieren
Counterxx.Reset
BOOL
Wenn dieses Bit von 0 auf 1 wechselt, werden I.Counterxx.Count und I.Counterxx.Rollover auf 0 festgelegt.
  • 0 = I.Counterxx.Count und I.Counterxx.Rollover sind nicht auf 0 gesetzt
  • 1 = I.Counterxx.Count und I.Counterxx.Rollover sind auf 0 gesetzt
Counterxx.RolloverAck
BOOL
Wenn dieses Bit von 0 auf 1 wechselt, wird I.Counterxx.Rollover auf 0 festgelegt.
  • 0 = I.Counterxx.Rollover ist nicht auf 0 gesetzt
  • 1 = I.Counterxx.Rollover ist auf 0 gesetzt
Counterxx.Preset
DINT
  • Ist „RolloverAtPreset“ eingestellt, zählt der Zähler bis zum Sollwert und geht dann auf null über.
  • Ist RolloverAtPreset nicht festgelegt, setzt der Zähler das Abschlussbit und fährt fort, bis zum maximalen DINT-Wert zu zählen.
  • Wenn C.Counterxx.RolloverAtPreset = 1
    Dann gilt: I.Counterxx.Count ≥ O.Counterxx.Preset
    I.Counterxx.Count = 0
    Andernfalls
    I.Counterxx.Done = immer 0.
    Legen Sie das I.Counterxx.Rollover-Bit fest, wenn I.Counterxx.Count von O.Counterxx.Preset – 1 auf 0 übergeht.
  • Wenn C.Counterxx.RolloverAtPreset = 0
    Dann gilt: I.Counterxx.Count ≥ O.Counterxx.Preset
    I.Counterxx.Done = 1
    Andernfalls
    I.Counterxx.Done = 0.
    Legen Sie das I.Counterxx.Rollover-Bit fest, wenn I.Counterxx.Count von 2.147.483.647 auf 0 übergeht.
0 – 2.147.483.647
IOLDevicexx.ProcessDataOut[32]
SINT
IO-Link-Geräteprozessdatenausgang im IO-Link-Rohformat
Alle Werte
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal